我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610带的VW3A1113如何设置LCD显示参数?

问题描述:
ATV610带的VW3A1113如何设置LCD显示参数?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

VW3A1113可以设置LCD 对比度,LCD待机时间,LCD终端锁定时间。

设置路径如下:7 我的偏好-> 7.5LCD设置。分别有有三个选型可以设置:

1、屏幕对比度:可以在0-100%设置。

2、待机时间:可以设置为NO(没有背光)或者0-10分钟内关闭背光。

3、终端锁定:可以设置为NO(不锁屏),或者0-10分钟内终端锁定。