SmartX控制器高级显示屏AD有几种连接到EcoStruxure Building Server的方法?
问题描述:
SmartX控制器高级显示屏AD有几种连接到EcoStruxure Building Server的方法?所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
SmartX控制器高级显示屏AD有2种连接到EcoStruxure Building Server的方法,一种是通过Wi-Fi 连接至BMS 网络,另一种是用USB 直连AS-P 和AS-B。
是否有帮助?