FA414762
FA414762
我们今天能为您提供什么帮助?
当高级显示屏AD通过USB直接连接到AS-P和AS-B上时,还需要额外对其供电吗?
问题描述:
当高级显示屏AD通过USB直接连接到AS-P和AS-B上时,还需要额外对其供电吗?
所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统
解决方法:
不需要,AS-P和AS-B 可以给高级显示屏AD供电。
首次发布日期:
2020/12/18
修订日期:
2020/12/18
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统
探索更多
范围:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统