我们今天能为您提供什么帮助?

型号CIO20XX10001 I/O的模块,设备BACnet Mac地址如何设置?

问题描述:
型号CIO20XX10001 I/O的模块,设备BACnet Mac地址如何设置?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统; Andover Continuum

解决方法:

型号CIO20XX10001 I/O的模块,设备BACnet Mac地址范围:1~127,缺省地址为1,通过拨码开关SW1 进行修改。例如,设置控制器的地址为13,将拨码开关,1, 4, 8 拨到 ON 状态。那么通过计算:1+4+8=13