FA414771
FA414771
我们今天能为您提供什么帮助?
如果要将AS-P第二个以太网口配置成专用网络,对AS-P的硬件版本要求是多少?
问题描述:
如果要将AS-P第二个以太网口配置成专用网络,对AS-P的硬件版本要求是多少?
所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统
解决方法:
要求AS-P 硬件版本为0.62 或更高。
首次发布日期:
2020/12/18
修订日期:
2020/12/18
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统
探索更多
范围:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统