我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EBO3.01,3.02和3.03的架构下面,MP-C控制器最多可以接多少个IP-IO模块?
问题描述:
在EBO3.01,3.02和3.03的架构下面,MP-C控制器最多可以接多少个IP-IO模块?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Expert中小型楼宇控制系统

解决方法:

在EBO3.01,3.02和3.03的架构下面,MP-C控制器最多可以接3个IP-IO模块。