我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
AS-B在DFU模式下,可以通过网线连接进行参数设置吗?
问题描述:
AS-B在DFU模式下,可以通过网线连接进行参数设置吗?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Expert中小型楼宇控制系统

解决方法:

AS-B在DFU模式下,不可以通过网线连接进行参数设置,只能通过USB连接方式进行参数设置。