我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器在不同菜单下的同一个参数,其含义有区别吗?
问题描述:
ATV310变频器在不同菜单下的同一个参数,其含义有区别吗?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

虽然ATV310同一个参数会在不同菜单下多次出现,但含义是一样的,只用修改其中一个。

举例说明:参数207同时存在于以下两个菜单中,

菜单一:“CONF---full---200--207”

菜单二:“CONF---full---500--510---207”