ATV310变频器LI1端子启动,AI1模拟量调速如何设置参数和接线?
问题描述:
ATV310变频器端子启动,模拟量调速如何设置参数和接线所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310系列变频器LI1端子起动,AI1模拟量(以0-10V为例)调频率设置步骤:
初始--00状态,按旋钮往右旋转找CONF,按旋钮进入找FULL
在FULL里面找200-,进入找204-,进入找204.0并将其设置为10U;
在FULL里面找400-,进入找401,将其设置为01,改完401后在400-里面找406,将其设置为01,或者将406设置为02,并且将407设置为01.(401、406及407出厂默认都为01,所以如果之前没修改过这几个参数可以不用设这一步).
备注:204.0为AI1类型(里面选项有:5U即0-5V电压,10U即0-10V电压,0A即模拟量电流),如果是模拟量电流给频率,需将204.0设置为0A,204.1设为模拟量电流最小值,204.1设为模拟量电流最大值.
接线:
LI1和+24V接通启动,断开停止。
AI1和COM接模拟量信号,如果是外接电位计给频率,则接5V,AI1和COM,204.0设置为5U。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。