我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV303和ATV310的自由停车参数如何设置?

问题描述:
ATV303和ATV310的自由停车参数如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV303变频器

解决方法:

ATV303和ATV310的自由停车参数设置方法如下:

按旋钮键进入菜单旋转旋钮找到CONF进入,旋转旋钮找到FULL进入,旋转旋钮找到500进入,旋转旋钮找到502进入,旋转旋钮找到502.0进入,将502.0内参数修改为13(自由停车)