我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器的频率给定可以在三个通道之间切换吗?
问题描述:
ATV320变频器的频率给定可以在三个通道之间切换吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器可以实现频率给定在三个通道之间切换。具体参数设置方法如下:

1. 在[ 配置模式 ]CONF—[ 完整设置 ]FULL—[ 命令 ]CTL-菜单下,把[ 给定 1 通道 ]Fr1设置第一个频率给定通道(以下简称给定1),[ 给定 2 切换 ]rFC设置切换信号DI*(以下用DI2举例),[ 给定 2 通道 ]Fr2设置第二个频率给定通道(以下简称给定2)。

2. 在[ 配置模式 ]CONF—[ 完整设置 ]FULL—[ 应用功能 ]FUN-—[ 给定切换 ]rEF-菜单下,把[ 给定 1B 切换 ]rCb设置切换信号DI*(以下用DI3举例),[ 给定 1B 通道 ]Fr1b设置第三个频率给定通道(以下简称给定3)。

这样可以实现以下功能:

当DI2不接通时,如果DI3不接通,给定1有效。

当DI2不接通时,如果DI3接通,给定3有效。

当DI2接通时,不论DI3是否接通,给定2有效。