FA414806
FA414806
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320的R1继电器设置为FLT(变频器无故障)时,R1继电器是如何动作的?
问题描述:
ATV320的R1继电器设置为FLT(变频器无故障)时,R1继电器是如何动作的
所属产品线:
ATV320变频器
解决方法:
R1继电器的R1A、R1C和R1B、R1C的状态如下表:
变频状态
R1A、R1C状态
R1B、R1C状态
未通电
断开
闭合
通电无故障
闭合
断开
通电有故障
断开
闭合
首次发布日期:
2020/12/22
修订日期:
2024/4/30
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV320变频器
探索更多
范围:
ATV320变频器