ATV320能用于单相电源输入来运行三相电机吗?
问题描述:
ATV320能用于单相电源输入来运行三相电机吗?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
可以
ATV320...M2本身即为用于单相电源供电来运行三相电动机.
ATV320...N4类变频器使用单相电源供电时也可以带动三相电机。但需要有一定的降容。
具体降容参数可请参阅附件NVE21777文件中的表格。
如上图,有黄色底的数字代表降容后的功率值
如ATV320U07N4*在三相供电时,额定功率为0.75KW,如果此时只有单相电源供电,则额定功率会降低到黄色底内的数字:0.37KW。
是否有帮助?