我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器电机控制类型CTT只能看到uuC和nLd?

问题描述:
ATV320电机电机控制类型设置

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器电机控制类型参数【CTT】只能看到“uuC”和“nLd”选项的原因是:变频器设置了制动逻辑控制BLC功能。
如果需要用制动逻辑控制功能,则电机控制类型参数【CTT】只能是“uuC”和“nLd”,如果不用制动逻辑控制功能,则可以看到【CTT】里面的更多选项,取消制动逻辑控制功能的参数设置步骤如下:CONF > FULL > FUN- > BLC-进入将【BLC】参数设置为NO。