我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV610变频器Modbus通讯功能码是什么?
问题描述:
ATV610变频器Modbus通讯功能码

所属产品线:
通用型变频器; ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器Modbus通讯功能码有:03、06、08、16、23、43/14

对应功能如下:

功能名 代码 功能描述 广播 N的最大值
Read Holding Registers 3 = 16#03 读取N个输出字 NO 最多63
Write One Output Word 6 = 16#06 写入一个输出字 YES
Diagnostics 8 = 16#08 诊断 NO
Write Multiple Registers 16 = 16#10 写入N个输出字 YES 最多61
Read/write Multiple
Registers
23 = 16#17 读/写多个寄存器 NO 最多20/20
(Subfunction)
Read Device
Identification
43 = 16#2B
14 = 16#0E
封装接口传输/读取设备标识 NO