我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
国产LC1D接触器能否水平安装?
问题描述:
国产LC1D接触器安装位置说明

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

1. LC1D09-LC1D170接触器不能水平安装,允许的安装位置见下图:

交流或者直流线圈接触器都可以与正常垂直安装面成±30°

交流线圈接触器垂直安装时,在垂直安装面可以旋转90度或者180度安装

直流线圈接触器垂直安装时,在垂直安装面可以旋转180度安装

2. LC1D205-LC1D620水平安装时需要降容使用,水平安装时无法确保接通和分断能力以及电气和机械寿命。允许的安装位置见下图: