我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器进线侧,输出侧要用多少平方的电缆?
问题描述:
ATV610变频器进线侧,输出侧电缆介绍

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器进线侧电源端子L1,L2,L3有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求;输出侧端子U,V,W有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求。例如:ATV610U07N4-U75N4变频器进线侧和输出侧电缆横截面积如下所示:

同样ATV610全系列变频器进线侧,输出侧电缆横截面积都可以在Altivar Easy ATV610 安装手册里-变频器接线-电源接线端子的特性里找到相应的数据,链接网址为: https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/EAV64386/