我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器进线侧,输出侧要用多少平方的电缆?
问题描述:
ATV320变频器进线侧,输出侧电缆介绍

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器进线侧电源端子L1,L2,L3有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求;输出侧端子U,V,W有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求。

例如:ATV320U02M2C-U07M2C,ATV320U02M2B-U07M2B,ATV320U02M3C-U07M3C以及ATV320U02M2W(S)-U07M2W(S),ATV320U04N4B-U15N4B变频器进线侧和输出侧电缆横截面积如下所示:

同样ATV320全系列变频器进线侧,输出侧电缆横截面积都可以在ATV320安装手册里-变频器接线-动力部分端子的特性里找到相应的数据,链接网址为:https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NVE41294/