ATV340变频器进线侧,输出侧以及直流母线侧要用多少平方的电缆?
问题描述:
ATV340变频器进线侧,输出侧以及直流母线侧电缆介绍所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器进线侧电源端子L1,L2,L3,PE有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求;输出侧端子U,V,W,PB,PBe有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求,同时直流母线端子PA/+, PC/-也有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求。例如:
ATV340U07N4-U40N4变频器进线侧和输出侧电缆横截面积如下所示:

附加 PE 的拧紧扭矩:
上部接地:2.6 N·m (23.01 lb.in) - CN1 连接器
下部接地:0.69 N·m (6.1 lb.in) - CN10 连接器
ATV340U07N4-U40N4变频器直流母线侧电缆横截面积如下所示:

同样ATV340全系列变频器进线侧,输出侧以及直流母线侧电缆横截面积都可以在ATV340 变频器安装手册里-变频器接线-动力部分端子的特性里找到相应的数据,链接网址为:https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NVE61079/
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。