我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630变频器进线侧,输出侧要用多少平方的电缆?
问题描述:
ATV630变频器进线侧,输出侧电缆介绍

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630变频器进线侧电源端子L1,L2,L3有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求;输出侧端子U,V,W有最小和最大线缆横截面积以及拧紧转矩要求。例如:

ATV630U07N4-U55N4以及ATV630U07M3-U40M3变频器进线侧和输出侧电缆横截面积如下所示:

同样ATV630和ATV650全系列变频器进线侧,输出侧电缆横截面积都可以在ATV630, ATV650 安装手册里-变频器接线-动力部分端子的特性里找到相应的数据,链接网址为:https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/EAV64317/