我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930、ATV340变频器上CANopen通讯卡的指示灯含义?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340变频器上CANopen通讯卡的指示灯含义?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV630、ATV930、ATV340变频器的CANopen通讯卡的指示灯含义如下:

序号 LED 描述
1 运行显示 运行状态指示灯
2 故障显示 故障状态指示灯

运行状态指示灯含义:

颜色及状态 描述
熄灭 处于OFF状态
绿灯缓慢点亮 处于停止状态
绿灯闪烁 处于预操作状态
绿灯常亮 处于运行状态

故障状态指示灯含义:

颜色及状态 描述
熄灭 无故障
红灯单闪 检测到CANopen控制器报告的错误(例如:检测到错误帧)
红灯双闪 由于发生节点保护或心跳事件而检测到的错误
红灯常亮 CANopen控制器处于总线OFF状态

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。