我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320高低速控制怎么接线和设置?
问题描述:
ATV320高低速控制怎么接线和设置?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320可以将DI1分配为低速正转,DI2分配为高速正转,实现高低速控制。以ATV320*****B为例,设置低速25Hz,高速50Hz,拨码和接线图见下图:

具体设置为:

配置模式

(ConF)

全部

(Full)

简单起动(SIN

低速频率(LSP

25Hz

输入/ 输出设置(IO)

反转分配(rrS)

No

命令

CtL

给定1通道(Fr1

AI1

组合模式(CHCF

SIN

应用功能

FUn

预置速度(PSS)

2个预置速度 (PS2)

DI2

预置速度2 (SP2)

50Hz