我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340与M241走EtherNet/IP通信,命令与参考值菜单的参数为什么会自动变化?
问题描述:
ATV340 Ethernet通讯,参数会自动改变

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

因为在使用Somachine库中自带的ATV340 进行组态时,默认“用户参数”设置中有修改ATV340给定命令通道的指令(该指令的具体操作是设置CHCF=SEP、FR1=ETH、CD1=ETH、CCS=CD1、RFC=C514),PLC会在ATV340每次送电时,将下图中这些修改参数的指令发到变频器。这是为了使ATV340的配置符合相关功能块的要求,如果不需要使用功能块,可以将其删除,如下图所示: