ATV340变频器报负载移动错误MDCF如何处理?
问题描述:
ATV340变频器报负载移动错误MDCF如何处理?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
MDCF是负载错误移动故障,可以监测负载是否有打滑。
故障原因:在闭环控制模式下,如果变频器没有收到起动信号,同时编码器反馈的频率大于BFTD参数设置的阈值,就会触发MDCF错误。
解决方法:
1、检查抱闸机构,确认是否存在负载打滑现象。
2、修改BFTD参数。将访问权限改为专家权限,电机控制类型设置为闭环控制后,可以在制动逻辑控制这个菜单中找到BFTD参数。
3、检查编码器反馈信号是否有干扰造成误报MDCF错误。
4、咨询施耐德客户关爱中心4008101315。
是否有帮助?