我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器报制动控制故障BLF如何处理?

问题描述:
ATV340变频器报制动控制故障BLF如何处理?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报制动控制故障BLF可能的原因如下:

1) 没有达到制动器松开电流。

2 )当制动逻辑控制被分配时仅调节制动闭合频率阈值[刹车闭合频率](bEn)。

3 )变频器输出端开路。

解决措施:

1)做电机自整定。

2)检查变频器和电机的连接情况。

3)检查电机绕组。

4)检查[刹车释放电流(正向)](Ibr)与[刹车释放电流(反转)](Ird)设置。

5)应用[刹车闭合频率](bEn)的推荐设置。