ATV340变频器报OCF过流故障如何处理?
问题描述:
ATV340变频器过流故障OCF如何查找原因?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
原理是变频器运行时,输出电流达到2.8倍变频器额定电流超过100ms,触发OCF过电流故障。
可能原因:
电机参数配置不正确。
1,变频器在运行中,负载突然变大。
2,对于风机类负载,由于负压的推动,一运行变频器,将会触发OCF故障。
3,其他由于电机及其传动系统机械原因,或电机机械堵转等,容易触发OCF故障。
4,对于永磁同步电机的闭环控制,当编码器信号被干扰时,容易发生OCF停机或飞车。
5,某些特殊电机(如高速电机), 速度环设置不当时,会触发OCF停机。
6,电机星型接法错接成角型接法,或者IR补偿设置太高。
处理方法如下:
1,查看电机相关参数,确保这些参数与电机铭牌相匹配。
2,检查变频器的外部负载特性,是否有机械润滑、电机卡顿、机械摩擦力等因素的存在。
3,如果遇上风机、泵类的应用,在有负压的场合,建议把飞车启动功能激活。
4,检查编码器接线,使用品质优良的插接件,确保焊接可靠,屏蔽层连续。
5,对于小型电机,将电机控制类型改为压频比。
6,正确的设置电机控制参数。
是否有帮助?