我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV340报SCF3是什么故障?

问题描述:
ATV340报SCF3是什么故障?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报SCF3是接地短路故障。

可能原因:1,变频器输出端短路或接地。2,处于运行状态时出现接地故障。3,处于运行状态时进行电机切换。4,当几个电机并联使用时变频器输出,有较大的接地漏电电流。

解决方法:1,检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘情况。2,连接电机电抗器。