我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV340报OPF1是什么故障?

问题描述:
ATV340报OPF1是什么故障?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报OPF1的含义是输出缺一相,原因以及处理措施如下:

1、可能原因:变频器输出中缺失一相。

2、解决措施:检查从变频器到电机的接线情况。

3、清除错误代码:在错误原因消除后,可以通过[故障自动复位] Atr 或使用[故障复位分配] rSF 参数手动清除该检测到的错误。