[Q&A]ATV340报OPF2是什么故障?
问题描述:
ATV340报OPF2是什么故障?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340报OPF2是输出缺相故障,原因以及处理方法如下:
可能原因:
1、电机未连接或电机功率太低。
2、输出接触器打开。
3、电机电流瞬间不稳定。
解决措施:
1、 检查从变频器到电机的接线情况。
2、如果使用了输出接触器,则将 [输出缺相分配] OPL 设置为 [无故障触发] OAC。
3、 如果将变频器连接到低功率电机或未连接到电机:在出厂设置模式下,电机缺相检测被激活:[输出缺相] OPL = [触发 OPF 错误] YES。禁用电机缺相检测:[输出缺相] OPL = [功能未激活] nO。
4、检查并优化以下参数:[IR 定子压降补偿] UFr、 [电机额定电压] UnS、 [电机额定电流] nCr 并执行[自整定] tUn。
清除错误代码:
在错误原因消除后,可以通过[故障自动复位] Atr 或使用[故障复位分配] rSF 参数手动清除该检测到的错误。
是否有帮助?