我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV340报PHF是什么故障?
问题描述:
ATV340报PHF是什么故障?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报PHF是输入缺相故障,原因及处理方法如下:

可能原因:

1、变频器的供电不正确或熔断器熔断。

2、电源中的一相不可用。

3、三相变频器通过单相电源运行。

4、负载不平衡。

解决措施:

1、检查电源连接和保险丝。

2、使用三相电源。

3、如果使用单相电源或直流母线电源,则将 [输入电压缺相] IPL 设置为 [否] nO,即可禁止检测到的错误。

清除错误代码:

错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除