我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV340报SCF3是什么故障?
问题描述:
ATV340报SCF3是什么故障?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报SCF3是接地短路故障,原因以及处理方法如下:

可能原因:如果并行连接多个电机, 变频器输出会有大量电流泄漏到地面。

解决措施:

1、检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘情况。

2、调整开关频率。

3、在变频器与电机之间加装电机电抗器。

4、检查速度环和制动的调整。

5、增加 [再起动等待时间] ttr。

6、如果变频器与电机之间电缆较长,请确认[接地故障激活]GrFL的设置。

清除错误代码:该检测到的错误需要电源复位。