ATV61、ATV71变频器如何设置5点压频比控制?
问题描述:
ATV61/ATV71变频器如何设置5点压频比控制?所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
ATV61和ATV71变频器的默认电机控制类型是SVC V,即开环电压磁通矢量控制,设置5点压频比需要修改电机控制类型参数,如果变频器配置了中文面板,参数设置路径是:[1 变频器参数 ] -- [1.4 电机控制] -- [电机控制类型], [电机控制类型] 参数设置为 [5点压频比] 即可。如果用集成的简易面板,则参数路径是:[ DRC- ] -- [ CTT ],将[ CTT ]参数设置为 [ UF5 ]即可。
将电机控制类型设置为5点压频比之后,可以在 [电机控制 DRC] 菜单中设置 [U0] ~[U5] 和 [F0]~[F5] 参数,即设置5点压频比曲线中各点的频率和电压数值,5点压频比控制曲线如图所示:
是否有帮助?