问题描述:
ATV61三线启动如何修改参数?所属产品线:
ATV61变频器解决方法:
ATV61变频器默认的为2线制控制,如果需要三线制控制需要将参数:2/3线控制(tCC),修改为3线控制(3C)。
该参数修改路径如下:
路径一:中文面板:1.变频器参数--1.1简单起动 :2/3线控制参数(tCC)
简易面板:SIN:tCC
路径二:中文面板:1.变频器参数--1.5输入/输出设置:2/3线控制参数(tCC)
简易面板:I-O:tCC
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV61变频器默认的为2线制控制,如果需要三线制控制需要将参数:2/3线控制(tCC),修改为3线控制(3C)。
该参数修改路径如下:
路径一:中文面板:1.变频器参数--1.1简单起动 :2/3线控制参数(tCC)
简易面板:SIN:tCC
路径二:中文面板:1.变频器参数--1.5输入/输出设置:2/3线控制参数(tCC)
简易面板:I-O:tCC
是否有帮助?