我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312电机参数怎么设置?

问题描述:
ATV312电机参数怎么设置?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

按照电机铭牌正确的设置电机参数可以使变频器更好的控制和保护电机,对于ATV312变频器,可以进入到 [电机控制DRC] 菜单中设置电机额定参数,相关参数及对应的代码如下:

标准电机频率:[ DRC ] -- [ BFR ] , 电机符合IEC标准设置为50,电机符合NEMA标准设置为60
电机额定电压:[ DRC ] -- [ UNS ]
电机额定频率:[ DRC ] -- [ FRS ]
电机额定电流:[ DRC ] -- [ NCR ]
电机额定速度:[ DRC ] -- [ NSP ]