ATV312变频器端子起停,4~20mA模拟量调速怎么设置参数?
问题描述:
ATV312变频器端子起停,4~20mA模拟量调速怎么设置参数?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312变频器有3个模拟量输入通道AI1、AI2、AI3,其中AI1、AI2是电压通道,AI3是电流通道。
把4~20mA模拟量信号接在AI3通道上,参数设置如下:
步骤一:在CtL-(命令)菜单下,把Fr1(给定1通道)设为AI3,CHCF(通道模式)设为SIN(组合通道)。
步骤二:在I-O-(输入/输出)菜单下,把CrL3(AI3 最小值)设为4,把CrH3(AI3 最大值)设为20。
参数设置完毕。
是否有帮助?