ATV312的访问等级如何修改?
问题描述:
ATV312的访问等级如何修改?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312的访问等级有3个级别:L1,L2,L3(L3最高,可访问所有菜单)
从L1升到L2或者L3,操作步骤如下:
进入CTL----进入LAC----默认L1,选择L2或者L3长按住确认键2秒
L3不能直接降到L1或者L2,L2也不能直接降到L1,且不能直接在LAC参数中更改,只能恢复出厂设置,出厂设置访问等级为L1,然后再重新设置访问等级,恢复出厂设置操作步骤如下:
进入DRC----进入FCS----选择InI长按确认键2秒。
是否有帮助?