我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器报F012是什么故障?

问题描述:
ATV310变频器报F012是什么故障?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器F012是过程过载故障,检测原理是:当检测到实际电机电流大于过程过载电流阈值参数208,并且持续时间大于过程过载延时参数207时,就会报过程过载故障。

可能原因有:

1,过程过载电流阈值参数208设置过小,电机正常运行电流大于过程过载电流阈值208,就很容易触发此故障。

2,负载过重或堵转,实际电流确实比较大。

3,电机参数不准确,电机控制模型不对,导致输出电流过大。

解决方法:

1,检查过程过载电流阈值参数208是否设置过小。

2,检查负载是否过重或堵转,或者直接将负载脱开,空载运行排除负载的问题。

3,检查电机参数,做电机参数自整定。