我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]HMIRSPHXA67P1平板电脑的DVI接口是什么类型?

问题描述:
HMIRSPHXA67P1平板电脑的DVI接口是什么类型?

所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机

解决方法:

是DVI-D(24+1/18+1)类型的,DVI-D接口是纯数字的接口,只能传输数字信号,不兼容模拟信号。由于不传输模拟信号,因此无法转换vga接口。目前应用主要以DVI-D(24+1)为主。