问题描述:
EcoStruxure Machine Expert多维数组怎样批量置0?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
可以新建两个多维数组分别为test和test1,其中test1是没有赋值的数组,它的初始值就是0,而test是被复位数组,触发x1则test数组中的值都被置为0了。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以新建两个多维数组分别为test和test1,其中test1是没有赋值的数组,它的初始值就是0,而test是被复位数组,触发x1则test数组中的值都被置为0了。

是否有帮助?