我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M340 BMXNOE01x0有FTP和HTTP网络安全功能吗?
问题描述:
M340 BMXNOE01x0是否有FTP和HTTP网络安全功能吗

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340 BMXNOE01x0模块在固件发布版本2.9和安装在Unity 8.1程序给用户配置模块的FTP和HTTP网络安全能力。添加此选项后,用户可以阻止FTP/HTTP访问BMXNOE01x0。

此外,需要使用FTP和HTTP网络安全功能的话软件需要Unity 8.1 以上,固件需要V2.9及以上版本。