[Q&A]Control Expert软件中Modbus通讯如何读取对方实数类型数据?
问题描述:
Control Expert软件中实数进行Modbus通讯所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
如果是读取对方的实数,可以在读取对方相应的两个16位寄存器后,直接在变量表中将两个连续的存储寄存器定义为Real就可以了。例如两个连续的存储寄存器为%MW10和%MW11,则定义%MW10为Real型,注意高低字顺序即可。
是否有帮助?