我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGXU系列屏与TM218PLC modbus rtu通讯的电缆是什么型号?
问题描述:
HMIGXU系列屏与TM218PLC modbus rtu通讯的电缆是什么型号

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

HMIGXU系列屏与TM218PLC modbus rtu通讯的电缆型号是XBTZ9008. 该电缆长度为2.5米,接口类型为一端为DB9,一端为RJ45.