FA414932
FA414932
我们今天能为您提供什么帮助?
XPSVNE1142*继电器可以用来监视直流电压520V的直流电机麽?
问题描述:
XPSVNE1142*继电器监视直流电机电压为520V可行性介绍
所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块
解决方法:
不可以使用,因为控制器端子
Z1-Z2-Z3
间的最大输入电压限制在直流
500
伏。
首次发布日期:
2020/12/29
修订日期:
2020/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
安全继电器模块XPS
探索更多
范围:
安全继电器模块XPS