问题描述:
ATV320变频器不带电机报输出缺相OPF2,怎么解决?所属产品线:
ATV320变频器; ATV312变频器解决方法:
ATV320变频器不带电机测试报输出缺相OPF2,需要关闭输出缺相保护,依次进入菜单修改:ConF - FuLL - FLt - oPL - oPL - no ,注意oPL需要按确认键2s保存。
测试完毕后,把oPL改回Yes,否则无缺相保护。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV320变频器不带电机测试报输出缺相OPF2,需要关闭输出缺相保护,依次进入菜单修改:ConF - FuLL - FLt - oPL - oPL - no ,注意oPL需要按确认键2s保存。
测试完毕后,把oPL改回Yes,否则无缺相保护。
是否有帮助?