我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RXM的中间继电器如何接线?

问题描述:
RXM的中间继电器如何接线?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXM中继的触点接线图如下。

11、21、31、41为公共端,12、22、32、42端子相对公共端是常闭点,14、24、34、44端子相对公共端是常开点。

控制线圈的端子是A1A2,如果是直流线圈,继电器本身的A1A2端子不分正负,但是若加装了线圈保护模块,A1接正,A2接负,因为接反可能烧坏保护模块。

RXM2*的中继接线图如下图

RXM3*的中继接线图如下图

RXM4*的中继接线图如下图