我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]XB5国产系列按钮怎么拆分?

问题描述:
XB5国产系列按钮怎么拆分?

所属产品线:
Harmony XB5C

解决方法:

XB5国产系列按钮结构是模块化的,可以拆分成头和基座,具体如何拆分可以查看XB5的产品目录。下面以XB5AA11C为例介绍如何通过产品目录查找拆分型号。

在XB5产品目录中搜索XB5AA11C,跳转到如下图所示的页面,完整型号正下方括号内的型号即为该产品的拆分型号。

例如:XB5AA11C = ZB5AA1C + ZB5AZ101C

对于有些整体型号不能订货的产品,也可以在产品目录中查找拆分型号,通过拆分的方式订货。

XB5产品目录