我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器启动时为什么频率上不去?

问题描述:
ATV12变频器启动时为什么频率上不去?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

1.如果面板显示的为正常频率,没有故障,说明变频器正常运行,频率上不去可能有以下原因:

(1)[高速] 设置频率过低;

(2)频率给定信号不对。

解决办法:

(1)检查[高速] 设置是否过低,如果过低,适当增大设置值;

(2)检查频率给定信号;

(3)如果频率给定是通过变频器模拟量输入端子AI*,检查AI*通道的[AI*类型]、[AI*最小值]和[AI*最大值]参数设置是否正确;

(4)检查[低速]和[高速]设置是否正确。出厂设置的模拟量输入信号和频率给定的对应关系是:[AI*最小值]~[AI*最大值]设置值对应[低速]~[高速]设置的频率值。

2.如果面板显示的频率在闪烁,没有其他故障,则说明处于电流限幅状态。导致电流限幅的原因可能如下:

(1)电机额定参数没有按照实际接的电机的额定值设置;

(2)[电流限幅] CLI参数设置不合理;

(3)机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素造成;

(4)负载过重。

解决办法:

(1)检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素存在;

(2)适当调整[电流限幅]CLI参数值;

(3)如果变频器低频时力矩不足,可以尝试适当增大IR补偿值;

(4)检查电机的带载能力是否足以支持外部负载。