[Q&A]ATV312变频器带不带面板?
问题描述:
ATV312变频器带不带面板? 所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312变频器自带简易面板,7段数码管显示,见样图:
如果需要中文面板,可以单独订购,型号为VW3A1101。
中文面板与变频器不能直接插接,中文面板安装柜门上还需要选安装套件VW3A1102和电缆,电缆有四种规格,型号见下表:
| 电缆长度 | 1m | 3m | 5m | 10m |
| 电缆型号 | VW3A1104R10 | VW3A1104R30 | VW3A1104R50 | VW3A1104R100 |
是否有帮助?