我们今天能为您提供什么帮助?

SoMove注册账号后无法激活怎么处理?

问题描述:
SoMove注册账号后无法激活怎么处理?

所属产品线:
SoMove

解决方法:

SoMove软件注册视频链接如下:

SoMove如何在线注册

SoMove如何通过移动设备注册

SoMove软件注册流程详见附件

注册过程遇到问题:注册不上或者成功注册后授权出现了问题。可以拨打服务热线: 4008101315-1-1-9咨询。

或者直接将所遇到的问题详细记录后发送到服务邮箱china.src@se.com



附件
Somove v2.8新注册步骤_20211201142234.pdf