我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630,ATV930是否自带直流电抗器?

问题描述:
ATV630,ATV930是否自带直流电抗器?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630,ATV930系列≤160kW的变频器自带直流电抗器并且内置在变频器内部,

220kW~315kW的变频器自带直流电抗器,电抗器是独立器件,由用户自行安装于变频器顶部。